This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:改善增益相位和压降问题

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968538/lm5175-improve-the-gain-phase-and-voltage-drop-issue

器件型号:LM5175

您好、Sirs、

我的客户使用 LM5175在信息娱乐产品上提供直流电源、他们希望提高电源系统的稳定性。 您能帮我们查看原理图并提供一些建议吗?

Q1:如何提高 LM5175的增益相位?

1A 负载的增益相位报告: e2e.ti.com/.../BYOC-board-with1A_5F00_load.pdf

3A 负载的增益相位报告: e2e.ti.com/.../BYOC-board-with-3A_5F00_load.pdf

原理图:

Q2:如何解决系统上电时的压降问题?(Ch-1:LM5175的 DC_9V;Ch-2:其他降压转换器的 Vout)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    感谢您提出问题并在设计中使用 LM5175。

    为了帮助改善控制环路响应 、我建议使用 LM5175快速入门计算器。 这将使您能够在控制环路补偿值发生更改时查看相位裕度和增益裕度。 这是该文件的链接。

    https://www.ti.com/tool/LM5175QUICKSTART-CALC

    为了帮助应对启动期间的电压下降、我建议将运行模式更改为 DCM 运行模式。 这可以通过更改 MODE 引脚电阻器来实现。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    问题1:客户想要改进什么? 相补角已经高于80度。

    Q2:9V 电压来自转换器输出的哪个位置? LM5175似乎应从现有的9V 开始、这种理解是否正确?
    如果是、请增大输出电容以检查压降是否不会导致降压转换器出现较大压降。

    降压转换器的 UVLO 似乎接近 LM5175的输出电压、因此它可能是降低降压转换器 UVLO 的可能解决方案。

    对我来说、LM5175看起来正常工作、但降压转换器似乎在短时间内关闭、因此可能需要在降压转换器上完成解决方案、而不是在 LM5175上完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,先生

    问题板上会发生这种情况、我想知道如何避免这种情况。

    我将 Comp 的电阻值更改为8.2K、但它消失了、因此我认为原始电阻值太小了、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jaga、

    该电路具有相对较低的带宽和极高的相位裕度。 当发生负载瞬态时、这可能会导致转换器输出上的压降更深、更长。 通过增大电阻器值、您很可能会增加带宽(更高的交叉频率)并减小相位裕度。 那么、降压转换器的负载瞬态很可能会导致 LM5175输出上的瞬态响应更低、更小。

    因此、增大电阻器以增加带宽似乎是解决您的问题的可能解决方案。

    随着电阻增加、我将重新检查最低 VIN 下的稳定性、并可能接近 VIN=VOUT、只是为了确保稳定。