This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV760:TLV76012能否长时间工作,#39;开-关-开-关...... '模式?

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968979/tlv760-can-tlv76012-works-in-a-longtime-on-off-on-off-mode

器件型号:TLV760

大家好、

我的客户正在开发 TLV76012以将15V 转换为12V。 他们有以下问题:

1.他们希望使 TLV76012在400us 打开、800us 关闭、400us 打开、800us 关闭的模式下工作 在产品的整个生命周期中、需要始终保持这种工作模式。 那么、您是否认为我们的 LDO 在长时间高频工作时有任何风险?"开-关-开-关"。 "模式?

2. TLV76012上电时、客户需要在5us 内将输出电压升至12V。 根据我们的数据表、Cout 需要至少 为0.1uF。 那么、您是否认为 TLV76012 12V 输出可以基于  0.1uF 输出电容器实现5us 上升时间?

谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、  

    1.他们希望使 TLV76012在400us 打开、800us 关闭、400us 打开、800us 关闭的模式下工作 在产品的整个生命周期中、需要始终保持这种工作模式。 那么、您是否认为我们的 LDO 在长时间高频工作时有任何风险?"开-关-开-关"。 "模式?

    -只要您没有可能在启动期间将器件置于电流限制/热关断状态的巨大输出、这种类型的启动/断电就不会对可靠性产生任何影响。  

    2. TLV76012上电时、客户需要在5us 内将输出电压升至12V。 根据我们的数据表、Cout 需要至少 为0.1uF。 那么、您是否认为 TLV76012 12V 输出可以基于  0.1uF 输出电容器实现5us 上升时间?

    --5us 对于12V 输出、压摆率为2.4V/us。  使用 c = q / V = Ixt / V、因此 I = CXV / t = 0.1u x 12 / 5U = 0.24A。 考虑到电流在上升、为了在5us 内完成12V 上升、您需要具有250mA 的直流电流、这是该器件无法实现的。 需要0.1uF 的电容来实现稳定性、我们需要使用它。  

    此致、  
    Jason Song