This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27212:有关 UVLO 的问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968734/ucc27212-question-about-uvlo

器件型号:UCC27212

您好!

我们的客户对 UCC27212有一些疑问。

1。
当 VDD 或 HB 出现 UVLO 条件时、它是否会在移除 UVLO 条件后恢复?
还是锁存了?

2.
以下有关 UVLO 的图来自数据表的第11页。

但这些图中 VDD 和 HB 的阈值和迟滞数据与数据表下表中的值完全不同。
哪一项是正确的?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还有一个问题。
    对于两个 UVLO、UCC27212是否都有抗尖峰脉冲滤波器或两个 UVLO 的特定延迟?
    还是在 UVLO 条件后立即关闭?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    感谢您为您的客户提供 UCC27212支持。 对于 UVLO 阈值和迟滞、参数表中的数据适用于 UVLO 阈值。 我将联系并确认典型曲线中的数据、但看起来 UCC27212器件的这些信息可能尚未更新。

    对于额外的问题、UVLO 响应存在一些延迟、可用作抗尖峰脉冲功能。 满足阈值后、UVLO 响应中存在~2us 的延迟。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的回复。

    您也可以回答我的问题1吗?

    此致、
    Satoshi Obata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、您好!

    我本来应该更清楚地说明最初的答复。 当 VDD 或 HB-HS 超过 UVLO 阈值时、驱动器 UVLO 满足要求、当 VDD 或 HB-HS 超过 UVLO 阈值时、不存在有关启用驱动器的闭锁功能。

    从 VDD 或 HB UVLO 超过阈值到驱动器在 VDD/HB 上升沿启用以及在 VDD/HB 下降期间禁用的延迟为~2us。

    此致、