This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63811:路由查询

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968806/tps63811-routing-query

器件型号:TPS63811

大家好、  

我们应该如何布置 LX1和 LX2引脚? 我应该将它们布置在顶层、然后最大布线宽度可以是10mil、还是应该使用焊盘中的过孔? 由于其0.4mm 间距、我只能放置5milvia /10mil 焊盘。  我找不到 TPS63811 EVM 的任何 PCB 文件。 如果可能、请共享参考设计/EVM 的 PCB 文件。  

此致、

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanly:

    您可以将 TPS63811 EVM 作为参考。 在某些方面、它取决于 PCB 因子的质量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、  

    我只能找到 PDF 文件、您可以共享 TPS63811 EVM 的 PCB (返修)文件。 您能否详细说明您提到的 PCB 质量因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、  

    我使用 WEBENCH 生成了 PCB 文件。 本设计中使用的焊盘中的过孔尺寸约为4mil 电钻、在当前设计中无法满足该尺寸、因此请计划采用 QFN 封装。