您好、支持团队、
客户咨询 IRateAVG1和 IRateAVG2定义。 您能解释一下什么是 IRateAVG1和 IRateAVG2吗?
通过引用 TRM "7.4.2.3.10锥率、锥形电压"、bq27426通过将它们与锥形率、 "IRateAvg1 <锥形速率和 IRateAvg2 <锥形速率"进行比较来检测充电终止。 但是、他们认为这些因素看起来是不同的、这使他们感到困惑。
*锥度率:锥度率=设计容量/(0.1×锥度电流)来自快速入门指南。 根据设计容量、这似乎意味着锥度比为10倍
* IRateAVG1和 IRateAVG2:40秒周期平均电流。 IRateAVG 的单位似乎是 mAh 或库仑。
谢谢、
Koji Ikeda