主题中讨论的其他器件: TPS549B22、 TPS546B24A
您好、TI 专家、
我们需要一个功率器件来满足以下要求:
1.典型 VIN=12V
2.默认 VOUT=0.82V、未编程
可以在飞行时调节输出电压
4.Iout 最大值=15A
根据上述要求、我们发现 TPS544B20看起来合适、但需要确认。
请帮助确认它是否符合我们的要求?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 专家、
我们需要一个功率器件来满足以下要求:
1.典型 VIN=12V
2.默认 VOUT=0.82V、未编程
可以在飞行时调节输出电压
4.Iout 最大值=15A
根据上述要求、我们发现 TPS544B20看起来合适、但需要确认。
请帮助确认它是否符合我们的要求?
是的、VREF_TRIM 函数允许在-20%(480mV)至+10%(660mV)的范围内调节输出电压、但电源正常的阈值不会使用 VREF_TRIM 进行调节、因此调节超过+/- 10%的输出电压会触发 PGOOD 变为低电平。 因此、我建议仅将 TPS544B20用于输出电压调节范围为+/- 10%的应用
TPS549B22是一款比 TPS544B20和内部 D-CAP3补偿(而不是外部补偿)具有更少 PMBus 选项的更简单器件。 它还使用新一代功率 FET、因此通常比 TPS544B20更高效、但 TPS544B20提供输出电压、电流和温度、而 TPS549B22不提供遥测功能。