This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:3节电池充电器与放大器;保护器=>BQ24618与放大器;BQ77905:bq77905的 VTB 始终保持0V

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905, BQ24618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967935/bq77905-3s-charger-protector-bq24618-bq77905-vtb-of-bq77905-always-remains-0v

器件型号:BQ77905
主题中讨论的其他器件: BQ24618

您好!
           
        我将 BQ24618测试为3的锂离子充电器、并将 BQ77905测试为保护器。 BQ24618充电器工作正常、但在 bq77905中、我观察到 VTB 引脚始终保持0V。  我认为它应该是 arround 3V。
由于 VTB 引脚保持不变、因此0v TS 引脚也将获得0V。 因此、bq77905始终处于故障 状态、DSG 和 CHG 关闭。 有人能告诉我问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prathamesh、

    本周末、我们的此器件专家将出席会议、在接下来的几天内、有人应能够对其进行调查。

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prathamesh、

    VTB 是脉冲的、它仅在进行测量的时间内打开、然后再次关闭。  随意检查时、它看起来会很低。  使用示波器检查 VTB、它应在采样期间接近 AVDD 电平。 根据热敏电阻的温度、TS 的幅值将更低。  确保 RTS_PU 和 RTS (热敏电阻)未短接或开路、否则会导致永久性故障。 另请注意、表8-3中的开路和电流故障可能会关闭两个 FET 输出。