主题中讨论的其他器件: TIDA-010000
您好!
我使用 UCC28740反激式控制器来降低输入电压。 对于该设计、输入电压范围为200-800V 直流、具有多个输出电压。 其中一个输出(18V)正在进行调节。
目前、连接到 VDD (标称电压12V)的24V 输出和辅助绕组的输出电压上升不超过5V。
我们已经检查了 VS 和 CS 引脚波形、通过查看这些波形、IC 似乎没有进入 OCP 或 OVP 模式。 然而、VDD 电压在21V 至7.5V 之间振荡、这表明 IC 正在重新启动。
这背后的原因可能是什么、因为所有组件都已根据 TIDA-010000设计指南中的设计计算结果进行了计算。 最大开关频率为36kHz。
我怀疑由于输出电压较低,FB 引脚电流 IFB 也较低,因此 VCL 电压将较高,控制器将尝试以较高的频率进行切换,但在此特定设计中,最大频率限制为36kHz。 请帮助解决低输出电压问题。
如果能提供快速帮助、我们将不胜感激。
谢谢、
Jasvant Singh