This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24770:修改操作、修改关于/BATPRES 引脚和寄存器值

Guru**** 1131400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160934/bq24770-about-batpres-pin-and-register-value-modifying-operation

器件型号:BQ24770

您好、E2E、

请告诉我 BQ24700的/BATPRES 引脚状态和寄存器修改。
我们的客户尝试修改 MaxChargeVoltage ()寄存器的操作、只要/BATPRES 保持高电平、该寄存器就会保持其默认值。
当/BATPRES 为低电平时、允许对寄存器进行修改操作。

当/BATPRES 仍然为高电平时、此器件是否可以接受对 MaxChargeVoltage ()进行寄存器修改操作?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    当 BATPRES 引脚被拉至高电平时、bq2477x 复位"学习使能"(ChargeOption0 ()位[5])和 IDPM_EN (ChargeOption ()位[1])、并复位 MaxChargeVoltage ()和 ChargeCurrent (ChargeCurrent)。

    在没有电池的情况下、系统被调节为 MaxChargeVoltage (根据电池配置有一个缺省值)。 如果需要在没有电池的情况下进行更改、主机应能够写入 MinSystemVoltage。 在 BATPRES 变为低电平(存在电池)后、可以修改 MaxChargeVoltage。

    谢谢、

    Khalid