尊敬的团队:
1、对于 IO/HO、只有典型值。 值。 请告诉我最小值和最大值吗?
2.我的客户模拟最坏的情况,驱动电流高达3.65A,超过3A 典型值。 值。 这里有任何风险吗? RLO=VLOL/iLO。
谢谢、此致、
雪利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
1、对于 IO/HO、只有典型值。 值。 请告诉我最小值和最大值吗?
2.我的客户模拟最坏的情况,驱动电流高达3.65A,超过3A 典型值。 值。 这里有任何风险吗? RLO=VLOL/iLO。
谢谢、此致、
雪利
您好、Sherry、
我们手头没有这些信息。 我们不会在测试过程中描述该信息的特征。
2.司机在这里没有风险。 驱动器会限制其自身的电流。 如需更多信息、请参阅此常见问题解答: e2e.ti.com/.../faq-ucc27614-gate-driver-peak-current-considerations
此致、
Edthan Galloway
您好、Edthan、
感谢您的回复!
根据常见问题解答链接、我的理解如下、您能帮助检查理解是否正确吗?
我们的驱动器没有电流限制、因为电流源是 VDD、而不是我们的驱动器。 我们提供3A 的典型值只是为了显示 RDriver (int)的值
虽然 我们的驱动器没有电流限制、但我们有 Tj 温度范围、因此客户需要考虑功率耗散。 更大的峰值电流将导致更大的功率耗散。 如果客户的输出电流大于3A、则仅当估算的 Tj 温度不超过150C 限制时、仍然可以。
谢谢、此致、
雪利
您好、Sherry、
[引用 userid="367370" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131520/ucc27282-q1-driver-current-capability/4199197 #4199197]1. 我们的驱动器没有电流限制、因为电流源是 VDD、而不是我们的驱动器。 我们提供3A 的典型值只是为了显示 RDriver (int)的值这主要是正确的,但有一个警告,即“Rdriver”的抵抗力(卢武铉和罗兰)通常不是最好的衡量指标。 这是因为它是电阻的直流测量、而实际应用是短脉冲。
[引用 userid="367370" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131520/ucc27282-q1-driver-current-capability/4199197 #4199197"]2. 虽然我们的驱动器没有电流限制、但我们有 Tj 温度范围、因此客户需要考虑功率耗散。 更大的峰值电流将导致更大的功率耗散。 如果客户的输出电流大于3A、则仅当估算的 Tj 温度不超过150C 限制时、仍然可以。[/QUERP]测量功率耗散的一种方法是使用电流和内部电阻。 问题是内部电阻和电流在整个脉冲中都发生变化、因此如果您希望获得良好的精度、计算将非常困难。
使用此公式作为估算值的替代方法:
或更复杂的估算:
这给出了整个栅极驱动器电路中的功率耗散、并假设驱动器内部电阻中100%耗散、以便在最坏情况下进行估算。 所有这些信息均可在数据表的功率耗散/损耗部分找到。 我建议使用这种方法来计算热性能,因为它比 IPK*Rinternal 要好得多。
最后、峰值电流受驱动器饱和的限制。 即使您没有栅极电阻、并且在 FET 中没有内部栅极电阻、它仍然不会超过大约3A。 总之、无需担心输出电流的限制。 该驱动器旨在提供3A 的驱动电流、这是它可以实现的最大电流。 您可以使用较大的电阻减小它、但不能增大它。
希望这对您有所帮助。
谢谢、
Alex M.
您好、Sherry、
如果3A 不够、则该驱动器不适用。 有一些提高驱动强度的技术、如此处所示的 BJT 图腾柱:
但是、最好选择一个不同的驱动程序。 UCC27212是 一款4A 驱动器。 这大约是非隔离式驱动器的最大值。
但是、有些隔离式驱动器具有更高的驱动电流。 无论如何、这里驱动的负载是什么? 3A 通常适合此电压电平下的应用。
谢谢、
Alex M.