您好、TI 专家、
我的客户使用 LM5122制作了样片、您能否查看原理图?

我有一个问题、
该器件的最大电流(A)或功率(W)是多少?
原因有时输出从30V 降至24V、最终输出与输入相同。
请参阅下面的波形。

(急剧上升沿是上电状态。)
大约在3秒后、它下降到24V。
您能想到这种情况的原因吗?
此致、
Chase
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好 Chase、
一些问题。
1.什么是 HS1和 HS2? 我无法在线查找器件型号?
2. HL1的零件号是多少? 或饱和电流?
3. HC2的器件型号是多少? 或额定电压?
4、HO 到 HM1栅极走线右侧的开路走线是什么?
5. HC1的器件型号是多少?
HM1的典型值为100nC、最大 Qg 为150nC、较大。 HC1可能无法保持足够的 BST 电压。 请检查 BST 和 VCC 波形。
+一些建议:
1建议在电流检测上添加 RC 滤波器。
2建议使用>120nF 的 SS 电容器以最大程度地减少过冲。
3通常不需要 HC10。
它们是否具有同时显示输入和输出波形的波形? 奇怪的是、如果输入电源是恒定的、那么输入在上升之前下降。
谢谢、
银城
您好、心城、
感谢您的支持。
我已请求您提供的信息、并将尽快发送给您。
我对您的建议有一些疑问;
1建议在电流检测上添加 RC 滤波器。
=>您能建议 R & C 的值以及滤波器的确切位置吗?
2建议使用>120nF 的 SS 电容器以最大程度地减少过冲。
=>我在 WEBENCH 的 SS 引脚上看到了47nF 电容。 您能解释一下为什么我增加这么高的 SS 电容器值?
3通常不需要 HC10。
=>我同意您的建议。
请检查此问题。 谢谢。
此致、
Chase
您好、心城、
以下是我从我的客户那里得到的答案;
1.什么是 HS1和 HS2? 我无法在线查找器件型号?
=>它们只是热同步。 我想我们不必考虑它。
2. HL1的零件号是多少? 或饱和电流?
=>它是环形磁芯电感器、13uH。 我将检查更多有关 Isat 和器件型号的信息。
3. HC2的器件型号是多少? 或额定电压?
=>它只是 MLCC 芯片电容器。 额定电压约为50V。
4、HO 到 HM1栅极走线右侧的开路走线是什么?
=>它刚刚打开、与不存在的一样。
5. HC1的器件型号是多少?
=>它只是 MLCC 芯片电容器。 额定电压约为50V。
HM1的典型值为100nC、最大 Qg 为150nC、较大。 HC1可能无法保持足够的 BST 电压。 请检查 BST 和 VCC 波形。
=>我连接输入、输出、BST 和 VCC 的波形。 它们只有一个探针、因此无法同时捕获。
e2e.ti.com/.../LM5122_5F00_waveform.pptx
我还有另一个请求、请告诉我是否有关于 Isat (HL1)、额定电压(HC1、HC2)的任何要求
此致、
Chase
您好、心城、
感谢您的支持。
是的、它们可以在空载条件下看到这个问题。
他们还测试了其他东西、我对此也有介绍。
现在、他们使用电源对其进行测试。 当它们首次为电源供电时、LM5122运行良好。
但是、它们会关闭电源、在1或2秒后再次上电后、输入旁路。
他们试了几次,还是绕过了。
然后断电、等待大约20分钟、有时工作正常、有时不工作。
如果断电后时间过短、我认为 IC 中还有一些剩余电量。 因此、它可能工作错误。
它们还连接了 RES 引脚的波形。 他们认为在重新启动 IC 时存在一些问题。

左侧波形处于正常状态、右侧波形出现问题。
如果您想了解有关此问题的更多信息、请告诉我。 谢谢。
最棒的地方
Chase
您好、心城、
此问题是否发生在多个电路板和 IC 上?
=>是的、它发生在多个 IC 上。
波形的时间刻度是多少? 是200ns 吗?
=>是的、时间刻度为200ns。
在 Vout 降至 Vin 的情况下、是否会恢复?
=>正如我说过的、它是随机发生的。 直到我为 IC 断电并等待大约20分钟后、它才会恢复。
在这些情况下、我需要一些波形来帮助进行调试。 首先、请检查它们是否可以获得 FB、COMP 和 LO 波形。
=>您需要这些波形的哪个时间点? 问题开始的那一刻? 请告诉我更多信息。
此致、
Chase
你好 Chase、
COMP 本质上应该是一个介于1到3V 之间的直流波形。 因此、波形中 COMP 的高电平看起来正常、但当它以某种方式下拉至接地时、这是一个问题。 LO 应是给定开关频率下的恒定占空比 PWM。
在第一个波形中、黄色波形是否也是 Vout? 为什么仅为5V? 在第二个波形中、Vout 似乎是预期的30V?
如果 COMP 确实是问题、请首先检查 FB 电压和 SS 电压。
谢谢、
银城