大家好、我有三个问题。
①I 希望将 LM62460用于 Type-C
当通过更改 FB 电阻比降低输出电压时、
FB 电压上升和过压保护工作正常。 这是可以的吗?
②The 数据表中写入的 Δ ts2定义了从什么到什么的时间、以及它的秒数?
③The 从压降恢复功能的说明为"降低几个百分点"。
具体而言、它会产生多大的下降百分比?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
此致、
Jimmy
您好!
此致、
Jimmy
您好!
当输出电压增加时、不会出现此症状、但仅当输出电压下降时才会出现此症状。
当降低输出电压时、输出电压放电电路也会在切换 FB 电阻器的同时启用。
但是、由于它不是一个强大的输出电压放电电路、无法抑制由于 FB 电阻切换而导致的 FB 电压上升、因此 FB 电压上升并变为 OVP。
当增加输出电压时、TPS62460会振荡以升高输出电压、这会抑制 FB 电阻器开关导致的 FB 电压降低、因此 FB 电压保持在1V、不会成为 OVP。
此致、
您好!
我建议使用电流注入(DAC)方法并再次进行测试。 我想知道通过 MOSFET 控制底部电阻器是否会在 FB 中引入一些噪声(例如、当电压从高电压变为低电压时、底部电阻器与另一个设置的底部电阻器瞬间并联)。
当改变输出电压时、反馈引脚希望看到1V (基准)电压以满足适当的输出调节要求、并且它将在内部执行任何操作来获得基准电压。 MOSFET 控制方法可能会影响内部反馈环路、并导致转换器的 IC 在从高电压转换为低电压时瞬间升高以满足此1V 基准。
此致、
Jimmy