This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601D:BQ25601D Excel 设计工具

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994231/bq25601d-bq25601d-excel-design-tool

器件型号:BQ25601D

尊敬的先生/女士

一些充电器将提供 Excel 设计工具。 例如、计算 NTC 电阻。 我在 TI 网站上找不到它。 BQ25601D 是否具有可提供给客户的 Excel 计算工具?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 RT1和 RT2计算工具、请参阅 http://www.ti.com/lit/zip/slurax7 并 相应地插入指定 的设计信息。 虽然该原理是针对 BQ2589x 开发的、但 原理相似、只需稍作更改即可用于 BQ25601D。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    客户希望设计 Vth 和 VTL、计算公式 VREGN 是引入6V 电压。 但客户实际上是采用 BQ25601D EVB 来测量 VREGN 电压
    ① Ω VBUS 电压为5.0V~6.16V、VREGN 电压为 VREG 4.99~6.159V、
    ② VBUS 6.17V~~6.35V、VREGN 固定为6.17V、
    ③ VBUS>6.35V VREGN 没有输出
    因此、该 VREGN 输出看起来与数据表不同。
    我想确认它。 是否设置了 Jumpber?
    如何设计 NTC 旁边的分压电阻器?

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    RT1和 RT2值不依赖于 VREGN、因为它是用于热阈值的 VREGN 百分比。 当 VBUS 超过6.35V 时、VREGN 上仍应出现电压。 当 VBUS 为9V 时、VREGN 是什么? 您从 VREGN 汲取了多少电流?

    此致、

    Wyatt Keller