主题中讨论的其他器件:LP38512、
大家好、
我们的客户正在将 LP38512-ADJ 用于3.3V 至1.8V 应用以用于 DLP DMD 电源、但最近发现 LP38512在多次上电和断电后、可能出现1/10000的情况下不存在1.8V 输出问题。 我们捕获了一些波形、您能不能帮助分析这种行为的可能原因?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们的客户正在将 LP38512-ADJ 用于3.3V 至1.8V 应用以用于 DLP DMD 电源、但最近发现 LP38512在多次上电和断电后、可能出现1/10000的情况下不存在1.8V 输出问题。 我们捕获了一些波形、您能不能帮助分析这种行为的可能原因?
谢谢。
您好、Jacky、
如果您可以提供 LDO 电路的原理图、我可以查看它以了解任何问题。
此行为是否在多个 LP38512上发生? 我知道这是一项耗时的测试、但客户是否可以进行 ABA 交换、他们在那里使用另一个 LP38512并交换、然后重新运行测试以查看问题是否再次出现?
今天我将进入实验室、如果我们需要在这里进行任何测试、可以检查我们的库存、尽管必须构建 EVM。
谢谢、
斯蒂芬
您好、Jacky、
原理图看起来不错。 您能告诉我有关客户应用的更多信息吗? 这些测试期间的负载电流是多少? 这些测量是在 LDO 上进行的、还是在 CCA 上更远的位置进行的?
系统中可能存在影响 LDO 的噪声? 我没有任何数据表明该器件对噪声敏感、但缩小此范围可能是不错的。 虽然从屏幕截图中可以明显看出传导噪声不存在、但系统中可能存在电场耦合或辐射噪声。 您能否确认 LDO 下方存在接地平面? 您能否确认附近没有辐射噪声?
如果我们需要在实验室进行测试、我已经申请了该组件的样片。 通常发货时间为5个工作日。
谢谢、
斯蒂芬
尊敬的 Stephen:
负载电流正常值约为0.5A、启动期间峰值约为1.2A、如下所示。 我认为它与 OCP 或 OTP 保护无关、因为故障器件会在没有恢复的情况下锁存。
关于噪声问题、从我们捕获的波形中可以看出、我们在 LDO 输入和 EN 引脚上没有发现任何明显的尖峰或其他问题。 我们将向您发送客户针对此电路的 PCB 布局、以便您在收到该布局时进行审查。
感谢您的支持。
您好、Jacky、
请让客户启动退货流程。 如果客户以前没有这样做、TI.com 上有一个页面提供了有关此方面的指导。
https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html
谢谢、
斯蒂芬
您好、Jacky、
我的想法是开始返回过程、让我们将其作为 FA 进行审查。 即使在输入电压和输出电压波形正常的情况下、器件的运行也不会正常。
最后一项测试是将已知良好的波形与您提供的这些波形进行比较。 但我认为它们看起来不会有很大的不同、只是故障本身不会在已知良好的装置上重复出现。
客户还可以在硬件上向我们发送故障部件、我们可以在此处执行相同的测试来观察故障。 这是客户喜欢的吗?
斯蒂芬