请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 你好
我发现接口 Battery Management Studio 有问题。
在具有电流调节功能的应用中、您需要使用更高的电流进行校准、该电流应输入到"Applied Cutrrent"字段中。
如果在放电时执行校准、则必须输入减号、且此字段仅接受五个字符、这会将校准电流限制为-9999mA。

第二个可能的错误是我手动输入 CC 增益、因为无法手动输入低于1m Ω 的值、例如。 (0.5m Ω) 、自动校准会输入正确的值、即使低于1也是如此。
此致
Michal。