This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618:不充电时自动升压模式

Guru**** 2390785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996024/bq25618-automatic-boost-mode-when-not-charging

器件型号:BQ25618

您好!

第8.3.4节讨论了升压模式并将其设置为自动转换。 但是、#1-4表示将 BST_Config 设置为1、将 CHG_Config 设置为0、正如最后一段所述、将两个寄存器设置为1。  

我想确认我们应该同时将两者设置为1。  

此外、在这种转换过程中、输出电压看起来是什么样子、我们是否有一个波形支撑这种行为?

谢谢、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    我们将在下一个工作日再次与您进行讨论。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    进行工作。 将很快做出响应。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    拔下适配器后、您需要启用两个位以启用 OTG。

    以下是行为的捕获:

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    谢谢、只需确认 VBOOST 是 PMID 引脚、对吧? 因此、模式之间没有平稳过渡、系统可能需要重新启动/重新启动?

    切换中的延迟是~ 280us?

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    在大约300ms 的转换之间存在延迟、这不是两种模式之间的无缝转换。

    此致、

    Wyatt Keller