This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:在 webench 设计中更改电容器

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997787/tps53667-changing-the-capacitor-in-the-webench-design

器件型号:TPS53667

大家好、

客户想知道是否可以在 webench 提供的参考原理图中更改电容器(电解电容器到陶瓷电容器)。 下面是客户详细信息。

"

该设计显示了10x100uF 陶瓷电容器和4x470uF 电解输出电容器、总电容约为3000uF。 我想知道我是否可以使用15x220uF 陶瓷电容器来实现大致相同的输出电容。

它还显示了输入级中的2x270uF 电解电容器。 我想知道这些电容器是否也可以用陶瓷电容器替换。

TPS53667RTAR 12V-12V 至0.65V @ 80A
webench.ti.com/.../SDP.cgi

"

提前感谢您。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您实际上可以单击电容器并使用所需的规格"定义定制器件"、以使用所需的电容器检查设计。 此控制器支持所有陶瓷设计、但您可能需要让 Webench 更改环路补偿器