This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:使用适用于监测计 bq27z561的应用程序代码对闪存流文件传递进行了清晰说明

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997227/bq27z561-clarity-regarding-flash-stream-file-passing-using-application-code-for-gauge-bq27z561

器件型号:BQ27Z561

我已经阅读了 bq27z561的许多文章和数据表。 在数据表中、他们告知、配置和测试完成后提取的最终闪存流将用于大规模生产、称为"黄金映像"。

但我仍然需要澄清以下问题

1]我需要使用 SLUA851的代码从哪个文件加载? 是指以下列表中我需要将哪个特定文件用作黄金映像文件?

  • 1561_0_04-bq27z561.bq.fs
  • 1561_0_04-bq27z561.df.fs
  • 1561_0_04-bq27z561.gM.fs
  • 1561_0_04-bq27z561.srec

2]我曾经遇到过、当我在代码 IC 中犯错时、会变得不可恢复。

 2.a)我看到过许多文章,他们说黄金映像文件限制设置为32字节,我需要在应用手册[slua801]的代码中进行哪些更改 ,以避免不可恢复的状态?

 2.b)在我的方案中、为了通过应用手册代码成功传输闪存流文件、我还需要更改哪些内容?

3]如何找到 bq27z561 IC 的固件版本与 gm.fs 相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您希望始终更新到相同的固件、则应使用 bq.fs;如果您获得的所有 IC 都具有相同的固件、则可以使用 df.fs 仅刷写数据闪存。

    当对监测计进行编程时、监测计会中断或停在中间、它可能会使监测计砖型、验证固件更新程序并确保电源正常、以免其中断。

    此致、

    Wyatt Keller