This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Taviti:
IC 以非密封模式发货。
请参阅下面的主题。
此外、器件专家将很快对此进行研究。
此致、
Akshat
您好、Akshat、
感谢您的快速回复!
您好、Abraham、
客户发送了学习命令、但仍然无法读取第4和第5条中的相应值
ESR、以 m Ω 为单位= 400
相对充电状态= 100
相对充电状态= 20
充电电流、单位为 mA = 0
充电电压、单位 mV = 0
系统电压、单位 mV = 0
CAP1 VOL、单位 mV = 2366
CAP2 VOL、单位 mV = 1968
CAP3 VOL、单位 mV = 1951
CAP4 VOL、单位 mV = 327
CAP5 VOL、单位 mV = 3840
系统运行状态= 0
通过观察第4和第5个电容电压、
CAP4 VOL、单位 mV = 327
CAP5 VOL、单位 mV = 3840
总电压 = 4267 (与测得的 b/w VC4接地值相同)
CAP4电压:2123 (测量值)
CAP5电压:2128 (测量值)
您能不能建议下一步做什么。
此致、
Akshat
FAE
您好!
当电流小于或等于 CIM 电流和所有电容器电压5..1 >最小 CIM 检查电压、 最高电容器电压和最低电容器电压之间的差值超过 CIM 故障电压的时间大于 CIM 时间时、将设置电压不平衡故障。
对于电容器电压平衡、您需要设置外部组件(PFET 和10K 电阻器) 以支持平衡。 如果电压平衡、故障将消失。 有关平衡的信息、请参阅 BQ33100数据表8.3.2和8.3.5.2部分。 有关 外部平衡原理图设计、请参阅 bq33100超级电容器组管理器 EVM 用户指南。
此致、
亚伯拉罕
您好!
感谢您的快速回复。
对于电容器平衡、我们保留了外部组件(PFET 和1K 电阻器)、就像 BQ33100 EVM/参考原理图中所示。 我们认为可能还有另一个问题...
下面列出了一些问题。
无法正确访问"寿命和电容器平衡启用"寄存器以启用电容器平衡。 您能否详细说明软件过程...
2.学习过程可能会失败...
流经学习电路的最大电流是多少(与 bq33100 EVM 相同)... 如果需要其他东西、请提出建议。
提前感谢、
此致、Naidu
大家好、Taviti
1:根据规范、SMBus 上的命令序列应如下所示:
器件地址、0x00、0x21、0x00、所需的命令数据
如果上述序列不起作用、您能否提供 I2C 监视器记录的示波器图或 I2C 事务?
2:数据表中未指定学习过程的当前范围、它应处于数据闪存中数据定义的工作范围内、如果学习失败、您是否可以在学习期间上传日志文件? 请确保在学习过程中不违反充电和放电时序和学习增量电压的要求。
大家好、Taviti
1:根据规范、SMBus 上的命令序列应如下所示:
器件地址、0x00、0x21、0x00、所需的命令数据
如果上述序列不起作用、您能否提供 I2C 监视器记录的示波器图或 I2C 事务?
2:数据表中未指定学习过程的当前范围、它应处于数据闪存中参数定义的工作范围内、如果学习失败、您是否可以在学习期间上传日志文件? 请确保在学习过程中不违反充电和放电时序和学习增量电压的要求。