This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:BQ20Z655R1投入生产

Guru**** 2514985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQMTESTER, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004385/bq20z655-r1-bq20z655r1-in-production

器件型号:BQ20Z655-R1
主题中讨论的其他器件: BQMTESTERBQ20Z655BQ40Z50-R1

你(们)好  

我计划在设计电池组时使用 BQ20Z655-R1 IC。

可以将 IC 用于生产、

TI 是否支持软件和其他要求(查询)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQMTESTER 软件由 TI 提供。 它具有良好的文档。 它需要额外的硬件。 有关详细信息、请参阅产品页面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我正在使用 BQ20z655r1设计4s1p 电池组的原理图。在本演示中、我有以下查询、如下所示

    指示电池百分比时不需要 LED、因此 LED 指示灯和 LED 指示灯可接地。

    需要连接 PFIN 引脚以指示次级保护输入。

    如果未使用 DISP 引脚、则可将其接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表。

    我进行了快速搜索、发现 DISP 低电平有效、因此如果未使用、则不应将其接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我正在使用 BQ20Z655-R1设计4S1P 电池组。

    在这种情况下、我不需要 LED 引脚来显示电池百分比、因此 LED1至 LED5和 DISP 是否可以保持悬空。

    2.PMS 如果连接到 PACK 引脚、则可以 通过充电 FET 进行预充电、对吧?

    3.CE 可以保持未连接状态?  影响设计。 也是为什么需要 CE。 你能不能吃得更好吗??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anandan、您好!

    LED 输出引脚可保持悬空。

    我在引脚排列中看不到 PMS 或 CE。 一般指导是连接所有输入引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    引脚6和引脚19是这些引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anandan、您好!

    很抱歉、我看到了错误的器件引脚分配。 必须连接两个引脚。 将 Pack 连接到 PMS 以允许0v 预充电。

     根据所需的功能连接 CE 引脚

    bq20z655 EVM 设计是最佳参考。 如果所描述的功能无关、则可以使用这些输入连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shrish

    我已经使用 BQ20z655r1为4s1p 包设计了原理图、

    请查看我的原理图、为我提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将检查是否有人可以提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    等待您的回复。

    我还需要知道保险丝是否可以连接在 FET 之后、即 FET 和充电器输入之间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    等待您的回复。

    我还需要知道保险丝是否可以连接在 FET 之后、即 FET 和充电器输入之间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anandan、您好!

    保险丝必须连接在电流路径中。 负载电流也必须流经它。 数据表的系统分区图标题下显示了一个示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shirish

    我按照负载电流路径中的方式连接了保险丝。(我没有在正极电池和 FET 之间连接、而是在电池组电压和 FET 之间的另一端连接)

    我的设计是否正确??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anandan、您好!

    熔丝放置有多种注意事项。 目的是安全。 正电芯是电流流动的第一个点。 如果电池设计为在正极电池和电池组之间的路径中不存在其他短路可能性(或应用外部电压)、则我不会看到问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shirish

    感谢您的回答。

    此外、在预充电期间、我们可以使用 CHG FET 代替 PRCHG FET (如 BQ40Z50-R1中所用)。是否应将 DNP 作为 ZVCHG 引脚?

    此致

    ANANDAN N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anandan、您好、答案取决于您打算如何使用预充电功能。 如果您打算使用 CHG FET、请确保根据数据表连接了 PMS 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢 Shirish

    我已连接到 PACK 引脚、并使 DNP 成为 ZVCHG 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我使用 BQ20Z655-R1 IC 构建4s1p 电池组

    在这种情况下、我需要在预充电模式期间为电池充电。

    因此、根据软件配置、我可以使用 CHG-FET 在预充电期间为电池充电。

    此时、我能否将 ZVCHG (预充电 FET 部分)设为 DNP。 并将 PMS 连接到 VSS 以禁用0V 预充电。

    是否可以按照建议在设计中使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了数据表、如果您计划使用 CHG-FET 进行预充电、则 PMS 将连接到 Pack。

    请参阅数据表的"引脚功能"部分、其中说明了"连接到 PACK 以使用连接到 CHG 引脚的充电 FET 实现0V 预充电。"