This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:采样问题

Guru**** 2523230 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79600EVM, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000280/bq79600evm-sampling-problem

器件型号:BQ79600EVM

大家好、

我收到了客户的问题、

器件型号:BQ79600EVM\BQ79616EVM

通信方法:SPI

故障现象:命令 A0 05 68 21 DD FD 在回路中发送、读取电池电压值。 答复是正确的,但几秒钟后就停止了。


e2e.ti.com/.../Sampling-problem.docx

请帮助分析原因。

谢谢

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    您能否分享有关客户设置的更多详细信息? 他们使用的是客户软件还是 BQAutoEval GUI? 命令的发送频率如何? 如果客户可以共享一个逻辑分析仪捕获、显示堆栈停止响应的点、那将会很有帮助。 在监控 SPI 通信时、请确保包含 SPI_RDY 引脚。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    使用我们自己的软件

    循环读取,周期为10ms、20ms、50ms ...已尝试。  它在几秒钟后停止、在停止时,SPI_RDY 引脚 为低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiao、

    SPI_RDY 可能会由于一些原因一直处于低电平。 如果 BQ79600在执行读取命令后从未接收到数据、SPI_RDY 将保持低电平。 这需要使用 COMM Clear 命令进行修复。 如果 MCU 在 SPI_RDY 为低电平时发送命令、这也会导致问题。 我建议检查以下各项:

    • 确保在 BQ79600就绪前不发送下一个读取命令(准备就绪时 SPI_RDY 为高电平)
    • 确保在读取命令到达 BQ79616时不会出现任何问题(检查波形的质量和内容)

    如果您需要有关检查波形质量或内容的更多信息、请离线联系我。 BQ79616数据表仍处于 NDA 状态、因此我无法在 e2e 上发布该信息。

    此致、

    Kristin Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我如何联系您,2/5000
    除了 e2e.谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiao、

    您可以要求 Zhonghui 通过电子邮件与我联系。  

    此致、

    Kristin Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、您好!

    我已向您发送电子邮件。

    期待您的回复。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zonghui:

    我将关闭此主题、因为我们正在通过电子邮件进行通信。

    此致、

    Kristin Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我电子邮件地址吗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    我已回答您的问题。 您可以检查它。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、您好!

    请帮助检查以下消息、它有什么问题? 谢谢你

    发送 响应
    90 00 03 09 20 13 95
    B0 03 43 00 E7 D4
    B0 03 44 00 E5 E4
    B0 03 45 00 E4 74
    B0 03 46 00 E4 84
    B0 03 47 00 E5 14
    B0 03 48 00 E0 E4
    B0 03 49 00 E1 74
    B0 03 4A 00 E1 84
    D0 03 09 01 0F 74
    D0 03 06 00 CB 44
    D0 03 06 01 0A 84
    D0 03 08 02 4E E5
    90 01 03 08 03 52 20
    A0 03 43 00 E3 14 00 01 03 44 00 E4 CC
    A0 03 44 00 E1 24 00 01 03 44 00 E6 FC
    A0 03 45 00 E0 B4 00 01 03 45 00 E7 6C
    A0 03 46 00 E0 44 00 01 03 46 00 E7 9C
    A0 03 47 00 E1 D4 00 01 03 47 00 E6 0C
    A0 03 48 00 E4 24 00 01 03 48 00 E3 FC
    A0 03 49 00 E5 B4 00 01 03 49 00 E2 6C
    A0 03 4A 00 E5 44 00 01 03 4A 00 E2 9C
    80 00 03 06 00 D6 7E 00 00 03 06 00 D7 A0
    80 01 03 06 00 D7 82 00 01 03 06 01 17 9C
    90 00 03 08 00 13 DD
    90 01 03 08 03 00 52 20
    80 00 20 01 00 25 84
    A0 03 06 00 D1 84 00 01 03 06 01 17 9C
    B0 03 32 03 83 85
    B0 00 19 00 2D 74
    90 00 20 05 00 E6 87
    B0 03 31 FF 83 34
    B0 03 32 FF 83 C4
    90 00 20 30 22 71 CE
    90 01 00 03 0A 65 16
    B0 00 07 00 24 D4
    B0 03 0D 06 52 76
    B0 03 0A 01 11 84
    B0 00 0B E0 20 5C
    B0 00 0E 01 E3 44
    B0 03 0F 06 53 16.
    B0 03 2C 03 8A 25
    B0 03 2D 03 8B B5
    以下循环
    A0 05 68 0F 5C 2D 9F 01 05 68 (1F 7E)*16 0A 46 ()括号中显示了正确的样本值
    9F 错误
    A0 05 8E 0F 17 81   8F 01 05 8E (80 00)*8 E2 89 ()括号中显示了示例值、这是错误的
    8F 错误
    几秒钟后、数据无法正确传输
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiao、

    我需要一些时间来深入了解您共享的数据。 我将在星期五分享反馈。

    此致、

    Kristin Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

     非常抱歉, 输入数据时出错,应为 A0 05 68 1F 5C 2D  而不  是 A0 05 68 0F 5C 2D

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiao、

    感谢您的澄清。 我明天会跟进。

    此致、

    Kristin Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiao、

    我没有您共享的命令的时序信息、但我怀疑您的问题是启用 TSREF 后延迟不够长。 启用 TSREF 后、您需要等待380us 才能发送下一条命令、否则可能会出现通信问题。 请参阅数据表的第9.3.1.6节。 否则、您的命令看起来是正确的。

    此致、

    Kristin Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kristin

    启用 TSREF 后、等待时间长  380us、电压可在硬件电路上测量、读取寄存器的值为80 00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiao、

    您能否共享上述共享序列的逻辑分析仪捕捉? 我想了解时序、并在此序列中查看 SPI_RDY 信号。

    此致、

    Kristin Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发送以下命令以 将 GPIO1配置 为 ADC 和 OTUT 输入

    SpiWriteReg (0、GPIO_CONF1、0x01、1、FRMWRT_STK_W);

    将出现 CUST_CRC 故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiao、

    您能否共享上述序列的逻辑分析仪捕捉? 如果您更新 OTP 空间中的寄存器、但不更新 CUST_CRC 寄存器、则预计会看到 CUST_CRC_FAULT。

    此致、

    Kristin