This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R1:如何测量 BQ27Z561的监测计精度

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001534/bq27z561-r1-how-to-measure-the-gauge-accuracy-of-the-bq27z561

器件型号:BQ27Z561-R1
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561BQ35100

大家好、

   我们希望像在 bq35100中一样测量 bq27z561的监测计精度。

   

  请问如何进行测试? 我们希望在使用3S2P Panasonic 碱性 AA 电池时评估 bq27z561的精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两个监测计的库仑计数精度都很高、bq27z561报告为 mA、而不是像 bq35100在 ACC 模式下所做的 UAH、因为 bq27z561使用阻抗跟踪算法、而不仅仅是库仑计数器。

    此致、

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt Keller、

      感谢您的回复。

      因此、在 bq27z561的精度测试中、它应该是不同的。  

      您能否为我提供有关使用3S2P Panasonic 碱性 AA 电池时如何测试 bq27z561精度的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指库仑计数器精度吗? 为此、我只需在器件上应用已知电流并监控 DODPasedQ 寄存器。 这是 CC 值。

    如果您的意思是 SOC 精度、则首先需要执行学习周期、然后执行精度放电、这样您就可以一直放电以终止电压。 使用此日志文件、您可以根据 实际使用的 mAh 重新计算真正的 SOC、并将其与报告的 SOC 进行比较。  

    我还将确保从测量仪表记录 True RemCap 和 True FCC、以供使用。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

      是的、库仑计数器精度!  因为我们的产品将在可充电电池组和 AA 电池中使用相同的电量计 IC。 因此、我们只需要找到一种相同的方法来评估使用 AA 电池时库仑计数器的精度。

      那么,我能否理解 bq35100 的累加能力()= bq27z561的 DODPasedQ?

      非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朱您好、

    是的、DODPasedQ 基本上是原始 CC 数据、但在进行 DOD 测量时会将其清除、因此请确保将其考虑在内。 此外、如果您正在进行低电流测试、监测计具有死区电流、此时不会添加到已用 Q 中。

    此致、

    Wyatt Keller