This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV760:VOUT 引脚上的限流电阻器

Guru**** 2502475 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001624/tlv760-current-limit-resistor-at-vout-pin

器件型号:TLV760

大家好、团队、

 

当输出引脚上的5V 电压输入在 VIN 引脚上没有电压时会发生什么情况。

TLV76050是否在 VOUT 引脚上有内部钳位电路? 如果是,客户可以通过在 VOUT 引脚上放置电流限制电阻来避免任何问题?

他们正在考虑在 VOUT 和5V 之间添加3.3k 欧姆的限流电阻器。

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanii-San、  

    当输出引脚上的5V 电压输入在 VIN 引脚上没有电压时会发生什么情况。

    -您是不是说 Vin 是浮动的,但输出上施加了外部5V 电压?  

    TLV76050是否在 VOUT 引脚上有内部钳位电路? 如果是,客户可以通过在 VOUT 引脚上放置电流限制电阻来避免任何问题?

    -没有内部钳位。  

    他们正在考虑在 VOUT 和5V 之间添加3.3k 欧姆的限流电阻器。

    -限流电阻器的用途是什么? 请您详细说明这一点吗?  

    此致、  

    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

     

    情况是输入电压关断但输出电压保持不变。

    对于保护电路,客户可以将二极管放在输出和输入之间并联?

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果要保护器件免受反向电流的影响、则需要在输出和输入之间添加一个并联二极管。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

     

    您能否分享内部塑料二极管的规格来估算击穿点?

    客户认为、由于到塑料二极管的反向电流、反向电流击穿机制会增加内部塑料二极管的损耗。

     

    他们希望通过在输出侧放置3.3k 欧姆的限流电阻器来考虑这一风险。

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于输出需要低于 VIN + 0.3、因此外部保护二极管的导通电压需要约为0.3V 或更低。 由于保护二极管用于对输出电容器放电、因此您将不会具有恒定的直流电压。 IC 没有内部钳位来保护自身免受反向电流过大造成的损坏。  

    对于3.3千欧电阻器、您是否询问是否需要将其与外部二极管串联?  

    此致、  

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

     

    客户希望了解内部塑料体二极管的规格。

    他们认为、可以在内部体二极管上看到反向电流、器件会通过增加体二极管的损耗来减小反向电流。

     

    他们希望通过将限流电阻器放置在3.3k 欧姆来考虑这一风险、并要求我们共享内部体二极管的损耗与电流数据。

     

    谢谢、此致、

    米希亚基塔尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在过去、我们在一般指导中使用了标称电流的5%。 对于 TLV760、其额定电流为100mA、因此体二极管最多可接受100mA 的5%、即5mA。 没有图显示损耗与电流间的关系、因为损耗仅在统计表示时才有意义。