This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2205LY:- RST 引脚保持低电平

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2205LY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004490/bq2205ly---rst-pin-remains-low

器件型号:BQ2205LY

下午好。

在 BCP 上没有电池时、我有一些 BQ2205LY 在加电后将 RST 引脚保持在低电平。

Vout 开始上升、但保持在1V (aprox)。

对于没有电源的电路板、我们放置电池。

首次上电时、RST 引脚有时保持低电平、Vout "跟随 VCC。

RST 引脚上的电压将如预期的那样变为高电平。

所需的所有时间均正常。

问题是什么?

谢谢你。

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco、

    您将此问题发布给电池电量监测计团队、该团队不是该器件的正确所有者。 我将研究谁是正确的团队来回答这个问题、并为他们分配这个主题。

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    建议的工作条件是 VBC (BCP 上的电压)介于2V 和4V 之间。  

    您似乎已经证明某些器件具有加电序列相关性。  如果您认为这些问题不好、请通过供应链将其退回进行评估。