This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:EOS 阻抗测量结果错误

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003738/bq35100-eos-impedance-measurements-with-wrong-results

器件型号:BQ35100

您好、TI 支持团队

我在之前已经发布了如何尝试确定此器件的不确定性(https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002242/bq35100evm-795-eos-improving-accuracy-and-measuring-uncertainty/3704875?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2520user%253A484197#3704875)。

目前、我正在使用一对新电池(Saft LF 14500、2.6Ah、3.6V)执行新的测试、但测试非常复杂:

我在第一次测量时得到了可怕的结果:EOS 标志从未升高、计算值报告了错误、大多数测量结果都是完全无效的、因为我给出的放松时间只有2小时。 SOH_Merit、EOS_BAT_OCV 和 EOS_ERR 标志一直存在。 现在、我要重复测试、但仍然有奇怪的结果:

1) 1)未计算短期或长期平均值。 它n´t 标记为0、并且 EOS 检测计数器在电流测量上确实增加了 μ s。
2) 2)阻抗值太高、并且缩放和测量的阻抗相同(约10000)。
3) SOH 稳定在98%
4) 4)我没有 EOS_ERR 或 EOS_BAD_OCV、但 SOH_FACH 存在。
5) 5)我具有以下配置:

  • 我将电池(2节串联电池)直接连接到评估板 BQ35100EMV-795 (Saft LF 14500、2.6Ah、3.6V)
  • 放电过程如下
  1. 将电池连接到评估板。 BQ35100之前在1A 和8V 条件下进行了校准
  2. 我加载了相应的化学物质。
  3. 我发送了命令 new_battery (它给出了错误、但恢复了与电池相对应的存储值)。
    1. 运行配置 A 中的 I SET: EXTVCELL=1、LT_EN=1、 GMSEL=10 (EOS 模式)
    2. EOS 数据: 新的 BAT R SCALE 延迟= 2 (默认值)
    3. EOS 趋势检测%= 15
    4. EOS 趋势检测阈值= 16
    5. 当 我插入新电池时、EOS 趋势检测脉冲计数= 0。 它在n´t /停止周期之后之前发生了变化、但之后发生了变化。
    6. EOS 平滑启动电压= 4800V (低于该值时、器件会立即停止工作)
    7. SOH 差值= 1%
    8. 终止电压= 3800mV
  4.  当我想启动脉冲时,我按启动()(当 GE 被启用时)
  5. 5s 后、我连接负载、该负载仅为160欧姆电阻器、可提供40mA 的放电电流、这会导致电池电压从7.1降至6.8V (因此压降增量为200mV)
  6. 我把它离开了1小时30分钟 之后,我断开负载并按 Stop()。
  7. 等待15秒、获取结果、然后断开电池。

在进行4次测量(4次测量)后、我得到了过高的阻抗值(大约1000m Ω、我只期望3000或4000)、并且每次放电、SOH 几乎没有变化1%。 我在脉冲之间休息5小时、在睡觉时休息10小时以上。 SOH_Merit 问题似乎不是由电池承受应力引起的、因为即使在另一种情况下、我仍然会有奇怪的结果。 电池和电量监测计之间没有其他连接、并且 EMV 根据相应的文档进行了正确配置(跳线放置在正确的位置)。  

n´t 我不知道还有什么要做的。 我已经看过这个论坛、但大多数时候、问题都会得到解决、因为用户使用了错误的化学物质、使用了旧电池/旧电池、或者为配置设置了错误的值。 我按照每个文档(数据表、TRM、EMV 手册和 slua904)中的说明执行了所有操作、但仍然没有正确的结果...

您能告诉我为什么会出现这些错误的结果吗? 我做了些什么? 我仍会进行测试、只是为了查看在进行更多测量后是否得到了一些公平的结果、但此时、一切看起来都很棒。 请帮助:(  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fr4n、

    您说您将负载保持连接1.5小时。 这不是该器件的预期用途。 该器件用于测量2秒幅度的脉冲。 您很可能会使滤波器过流并进行测量。 这是您真正的应用吗?  

    您使用的是哪个 ChemID?

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此应用程序用于 GPS 系统。 有一个超级电容器为系统提供能量、电池应在传输后以85mA 的电流为系统充电大约10秒。 此外、我们的想法是在尽可能短的时间内进行测试、这样我就不需要1个月就可以看到任何结果。  

    化学 ID 是与该电池(SAFT LS 14500)相对应的 ID、这是推荐用于此应用的化学 ID (Li-SOCl2)

    能否以至少需要一周而不是一个月的方式进行测试? 比如通过提供测量脉冲来测量系统、然后进行长时间放电(在此放电过程中不测量任何内容)、然后休息5小时?  

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰

    您需要按照如下所示的测试流程进行操作

    1)脉冲 DSG

    2) 2)休息一下、就像您的应用那样

    3) 3)环路5-10次

    4) DSG 延长时间(监测计关闭)

    5) 5)长时间休息以从长 DSG 中恢复

    6) 6)环路返回到#1

    原电池不易使用、测试/验证需要很长时间。 如果您匆忙进行测试、由于钝化层会影响这些电池、数据将会失效。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vos、您好!

    我的应用的配置文件类似于提供一个大约2分钟的50mA 脉冲。 我将在实际应用中使用该脉冲来进行测量。  

    我将按照您在另一篇文章中发布的建议进行操作、我将在本周末执行以下测试:

    我将在不进行长时间深度放电的情况下使用以下环路5个周期:

    1) 1)通过连接电池(GE =1)开启系统。
    2) 2)在断开负载的情况下、发送 Start_gauge 命令。
    3) 3)等待 GA 启动。 然后连接负载2分钟。 负载提供41mA 的放电电电流、并将电压从7.1降至6.3V。
    4) 4) 2分钟或关闭后、断开负载、等待2秒并发送 Stop_gauge 命令。
    5) 5)等待 G_DONE 置1并检查结果。
    6) 6)断开蓄电池
    7) 7)等待4到5小时、以便让电池休息

    我将重复5次(正如我所说)。 在最后一次放电之后、我将放电2小时(以获得不同的读数)、然后再进行更长时间的休息(大约8小时)。 然后、我将重复测量环路。 我的目标是每天至少进行3次测量、直到电池耗尽。
    ----------------------------------------

    另一方面、我真的很担心我的电流结果:平均值已经非常不同(超过20%)、我的计算表明、电池的电流容量大约为70%(尽管 SOH 表示为80%)。 基本上、每次我给出一个周期时、它都会下降1%、尽管系统上没有发生任何变化。  n´t、SOH_Merit 误差出现了很多次(只有两种情况下、它没有上升、而是在 SAT/STOP 周期中发送了5个大约2秒的短脉冲)。  

    为什么 SOH_Merit 仍然存在、尽管电池电量良好?  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vos、您好、我有一些更新:

    我得到"EOS"标志、因为我给出的 EOS 趋势检测阈值= 30个周期。 在第31个周期之后、平均值(长期和短期平均值)有足够的差异、足以提供 EOS 标志。  

    始终存在 SOH_Merit。 我已阅读以下文章:  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963480/bq35100-locating-the-cause-of-soh_merit/3563310#3563310

    以及所提及的帖子 :https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833628/bq35100evm-795-eos-for-lisocl-eve_er34615-19000mah-batteries-soh-keep-dropping-by-soh-max-delta

    两篇文章都指出 SOH_Merit 问题不会妨碍我测量阻抗、但我认为这会影响平均计算。 我在发送 start()命令之前尝试了第二个帖子中建议的"hack"以降低电压,有时工作正常,另一些则工作n´t。 n´t 长时间休息、该误差也没有消失。