This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:输出 MOSFET、而不是肖特基二极管

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5156, LM5122-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997099/lm5122-q1-output-mosfet-instead-of-schottky-diode

器件型号:LM5122-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5122LM5156

大家好、我对 同步升压控制器的拓扑有疑问。 我想知道为什么在负载之前有一个 MOSFET、而不是典型的快速恢复二极管。  

我们希望能够改善功率损耗、但我们在仿真中看不到这一点。 我们观察到、在开关 MOSFET 导通期间、有大过冲电流从输出电容器流向开关 MOSFET。 如果我们使用 schottcky 二极管代替 MOSFET、我们只会看到 一点电流过冲。

 感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zampieri、

    感谢您关注 LM5122。 正确的做法是、同步整流器可以改善功率耗散。 但如果导通损耗太小、这一点并不明显。 因此、根据您的应用、您可能需要同步控制器、也可能不需要同步控制器。 我们还有 LM5156等非同步控制器可供您考虑。 至于过冲、最好显示波形、以便我能够正确理解问题。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城一、感谢您的回答。 我们有一些意见要说。

    我们在仿真中注意  到、电流峰值是由 MOSFET 的恢复反向效应引起的、在同步应用中使用 MOSFET 代替二极管。 如果我们使用肖特基二极管、我们也会观察此峰值电流。 我们附加一个仿真图。

     

    我们观察到、在 LM5122-Q1的 Webench 仿真中没有峰值。 我们看不到任何缓冲电路可以阻止该峰值。 请告诉我们您是如何取消此峰值的?

    谢谢、此致

    Claudio Zampieri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claudio Zampieri、

    我不确定 Webench 仿真有多精确、但通常情况下、死区时间会最小化以减少反向恢复。 来自 LM5122的栅极信号是否已经存在?

    谢谢、

    银城