尊敬的先生:
我需要知道如何使用太阳能电池板提供的 LM5175来实现 MPPT 算法。
我的电路板能够通过调节来调节输出电压、输入电流和输出电流。 在 FB 电阻器网络上调节输出电压、在 LM5175的 COMP 引脚上调节输入和输出电流。 所有这些功能都可以正常工作、并由微控制器实现。
我的太阳能电池板的 VOC 电压约为24V、MPPT 电压约为19V、因此直流/直流转换器的行为将是降压转换器、因为我必须为12V 标准电池充电。 Lm5175被设定 为在断续模式下工作、以防止反向电流流动。
如果我尝试实现 MPPT 算法、当我到达 MPP 并使用扰动观察方法时、当我稍微通过 MPP (位于 MPP 的右侧)时、 尝试在右侧和左侧运行 MPP 时、我看到输入电压下降、因此转换器开始在升压模式下工作、但似乎所有开始都不稳定、我必须关闭转换器 LM5175以退出该条件。 仅仅减少输入或输出中的电流限制或管理电压反馈以退出该条件是不够的。
您对如何管理它有什么想法!
提前感谢您的参与和支持。
此致、
弗朗西斯科。