是否可以使用具有 BQ2518/19的100k NTC 热敏电阻?
建议使用103AT-2热敏电阻、但 必须至少使用100kr
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
b 数值: 3590K
NTCS0805E3104SMT: https://www.vishay.com/docs/29151/ntcse3smt.pdf
谢谢、
文森特
文森特
是我的计算结果。 我对您的应用做出了一些假设、请仔细检查这些假设。
此致、
Ricardo
非常感谢。
另一个问题:是否可以使用线性正温度。 热敏电阻如 LT73V?
LT73V (https://www.koaglobal.com/~/media/Files/KOA_Global/EN/product/commonpdf/LT73V):
25°C 时的电阻值:10kR
R25容差值:5%
B25/85:3300/3600/3900
B25/85-值容差:10%
此致、
文森特