This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS26635反向电压和过压故障引脚行为

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997566/tps2663-tps26635-fault-pin-behavior-on-reverse-voltage-and-overvoltage

器件型号:TPS2663

您好!

我有一个具有 TPS26635的定制板、该板具有以下电路。

drive.google.com/.../view

当输入电压超过35V (过压)时、TVS 二极管保护发热、IC 仍会导通、无故障指示。

当处于反极性状态时、FAULT 引脚不会指示为低电平以打开 LED。

 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KLN、

    输入 TVS 二极管 在 26.7电压下发生故障。 如果您希望系统在更高的电压下工作、则需要使用额定电压更高的 TVS 二极管。

    TPS26635在输入电压为35V 时保持导通状态。

    在输入反极性情况下、器件会关断、从而禁用 IC 中的所有功能块、包括 FAULT 引脚。

    此致、  

    Rakesh