大家好、
客户的电路设计如下、我在测试时使用电气负载切断负载。
我将 Rfequ 从200kOhm 更改为78.7kohm、并将其他规格复制到 EVM-017。
测试在 Vin=5V、Vo=18V 时进行。
以下是客户的电路图:
Δ I IO=0.5A @
- CH1:VO
- 通道2:开关
- CH4:L 的电流
它在频率折返领域不起作用、 我认为这是由 COMP 规格引起的。
然后、我进行了负载开关实验、首先将负载从0.5A 更改为0.1A、然后将0.1A 更改为0.5A、图如下所示:
系统肯定不稳定、因此我要将这些规格复制到 EVM 并调整 COMP、然后将更正后的规格复制到客户的电路中。 但是、当我完成复制工作时、这些规格在我们的 EVM-017上工作稳定。 以下是负载开关实验图:
- CH1:VO
- 通道2:开关
最重要的是、我想知道如何在没有环路分析器的情况下稳定客户的电路(在我看来、响应速度太快)、为什么我们的 EVM 无法显示相同规格的相同波形图?
感谢你的帮助。
B R、
Owen Yan