请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 BQ76940的当前应用场景如下:
1.电池的充电管理。 在充电期间、平衡每个电池、NMOS 平衡电流为1.7A、平衡线的长度为900mm。
2. BQ76940管理电池为12S、按照官方推荐表连接方法、短接 VC3~VC4、VC8~VC9、V13~VC14。芯片外设原理图如下图所示。
我们所面临的工程问题包括:
当 Cell5电池平衡时、Cell4电池采样将会跳转。这种现象发生在 Cell8电池样片和 Cell9电池样片中(如图所示)。功率回路减小的官方电阻器和公共器件是什么电阻器?