This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:为什么使用二极管连接 VC5和 VC5x

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997058/bq76940-why-vc5-and-vc5x-are-connected-by-a-diode

器件型号:BQ76940

大家好、

我们的客户想知道为什么使用二极管连接 VC5和 VC5x。 他 还说、只有通过微控制器发出用于平衡的使能信号时、电池平衡才会发生。 没有微控制器也可以实现电池平衡吗?  

感谢您的回答。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    为什么使用二极管...?  请参阅 www.ti.com/lit/slua749 图20。  在没有二极管的情况下可以断开该部件。 如果 VC5X 移动得足够使二极管导通、则可以使用2个串联的二极管、但这会增加另一个二极管。  请勿使用肖特基型、它可能会在正常运行期间导通并影响电池5的电压。

    不能、该器件本身无法开启电池平衡。  需要使用微控制器、它必须决定应平衡哪些电池、并在适当时打开和关闭平衡控制以实现平衡。  请注意、微控制器还必须关闭控制、此部件中的电池平衡不会超时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willy、

    非常感谢您的响应和支持!

    此致、

    Danilo