我们将此 IC 用于 SIC MOSFET 的栅极驱动、但在出现电源故障一段时间后会突然出现。 我们将 FAULT 引脚和 RDY 引脚连接在一起。但我们不使用 AIN 和 APWM 引脚。因此、请提供有关此问题的建议。 如果 AIN 和 APWM 引脚未使用,则这些引脚的作用是浮动 还是进行任何连接。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们将此 IC 用于 SIC MOSFET 的栅极驱动、但在出现电源故障一段时间后会突然出现。 我们将 FAULT 引脚和 RDY 引脚连接在一起。但我们不使用 AIN 和 APWM 引脚。因此、请提供有关此问题的建议。 如果 AIN 和 APWM 引脚未使用,则这些引脚的作用是浮动 还是进行任何连接。
您好、Gowthameswrao、
欢迎使用 E2E!
如果未使用 AIN 至 APWM 功能、则将 AIN 连接至 COM 并使 APWM 悬空。
对于报告问题、我有几个问题:
以上所有4个问题应该帮助我们缩小此问题的根本原因。 如果有任何问题、请告诉我!
此致、
Andy Robles
您好、Gowthameswrao、
您最后的评论是正确的。 故障未在下一个上升沿复位、让我们知道实际上是 RDY 开漏输出将节点拉至低电平。
此问题可能是由于开关瞬态期间的栅极振铃较大所致。 如果可能的话、为了验证这一点、我建议使用尽可能最小的探测环路来监控栅极驱动器引脚上的 OUTL-COM 和 VE-COM。 使用可用探头的全带宽和最大样本大小(首选>1GS/s)、我们可以捕获这些引脚上的噪声、并应用以下一些缓解方法:
以下方法需要更改电路板:
上述方法可帮助您验证栅极振铃问题及其缓解方法。 请告诉我、您是否希望我帮助进行原理图和布局审查、以便我可以通过此 E2E 论坛向您发送朋友请求以分享我的电子邮件。
此致、
Andy Robles