主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D、
您好!
我正在尝试使用一个 Bq79616EVM 完成 Bq79600EVM 的初始化。 当我向 Bq79600发送唤醒脉冲时、我看到 D2 LED 变为绿色、D3 LED 变为红色。 之后、我尝试向 Bq79600发送唤醒命令 control1[SEND_WAKE]=1、以唤醒 Bq79616、但 Bq79616EVM 上没有灯亮起、并且在探测菊花链时看不到任何活动。 我将 LAUNCHXL-F28379D 开发套件用作主机微控制器。
起初、我将 UART 波特率设置为250Kb/s、并确认我将正确的数据发送到 CONTROL1寄存器"90 00 03 09 20 13 95"。 然后、我意识到 Bq79600默认为1Mb/s 波特率、因此我更新了该波特率、但仍然看不到任何活动或指示灯亮起。 R7和 R9上组装了0欧姆、而 R8和 R10上组装了非组装。 我通过 LAUNCHXL-F28379D 开发套件使用5V 电压为 EVM 供电、并将 J1和 J3跳线设置为5V。 J10、J11和 J12都设置为 UART。
在我向 Bq79600EVM 发送唤醒脉冲后、红色 D3 LED 亮起是什么意思?