大家好、团队成员
客户计划在其新设计中使用 UCC27712、并希望了解外部 bootcap 二极管的规格要求。
我注意到、EVM 选择了具有600V 电压范围和1A 正向电流的二极管。 客户目前在24V 系统中使用此栅极驱动器。
我的问题:
- 100V 电压容差二极管是否足以满足24V 应用的要求?
- 我们当前使用的二极管只有150mA 的正向电流、是否存在潜在风险?
- 对于该二极管、是否需要注意其他规格?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队成员
客户计划在其新设计中使用 UCC27712、并希望了解外部 bootcap 二极管的规格要求。
我注意到、EVM 选择了具有600V 电压范围和1A 正向电流的二极管。 客户目前在24V 系统中使用此栅极驱动器。
我的问题:
您好 Gabriel、
对于二极管额定电压、我将选择一个额定二极管电压、以匹配 MOSFET 的 VDS 额定值。 对于24V 直流输入、100V 听起来像足够的裕度、但它取决于存在的 VDS 过冲和振铃量。
对于额定电流、引导二极管中的平均电流不会很高、但我会确保二极管的峰值额定值足以处理引导二极管初始充电上的最大电流。 我们通常建议使用一些自举二极管串联电阻、因此确定最大峰值电流的方法 仅为 VDD/Rboot。
选择一个25-50ns 的快速恢复二极管、以最大程度地减少自举二极管反向电流导致的自举电容能量损失。
此致、