主题中讨论的其他器件:TPS92518
大家好、
我们希望您在以下客户咨询方面提供帮助。
我们在汽车应用中使用 TPS92518控制器。 我们的条件如下:
Vin = 9..32V
VLED = 2..12V
Iout = 20..100mA
在这些条件下、我们决定了电感和 R_sense 的以下组件值:
L = 330uH -> I_PEAK _PEAK 约为30mA
R_sense = 2.2 Ω
这应解决0-115mA 范围内的 Iout 问题、转换器应以 CCM 模式运行。
现在、我们发现选择的输出电流越低、它依赖于输入电压的程度就越高。 这意味着、当输入电压为30V 时、预期输出电流为20mA 时、我们测量的输出电流为30mA。 在输入电压= 9V 时、我们测量的输出电流= 18mA。
Q1:这是因为控制器不是针对该范围内的电流而设计的吗?
Q2:组件值的设计是否错误?
此致、
Danilo