主题中讨论的其他器件: TIDA-010081、 TIDA-010080
各位专家、您好!
在数据表的第9.2.2.1节中、"通常、必须选择导通状态电阻、以便 35mV 比例栅极驱动阈值直到总导通时间的最后25%才被激活。"
这是我的问题、因为我的 LLC 转换器的最大输出电流为50A、并且几乎所有可选的 MOSFET 都具有远高于建议值的 RDS_ON。 那么、我要问、如果实现的 MOSFET 的 RDS_ON 要大得多、该怎么办? 如果我选择并联、MOSFET RDS_ON 将平均分频?
谢谢