This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808-Q1:是上升沿或下降沿提到的 Vit 阈值。

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003839/tps3808-q1-is-vit-threshold-mentioned-at-rising-or-falling-edge

器件型号:TPS3808-Q1

您好!

TPS3808G01QDBVRQ1

您能否提及提到、Vit = 0.405V 是在下降沿还是上升沿。

如果它在下降沿、则上升沿将会增加高达2%的迟滞、即8.1mV、您的平均上升沿阈值为0.413至415V。

此外、Vit 在上升沿和下降沿都有以%为单位的范围。

请尽快提供数据。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asha、

    对于 VIT = 0.405V、它是监控电压轨时的下降沿。  不过、请记住、精度如下所示:

    上升沿的迟滞可能高达3%、如下所示:

    以下是 VIT 范围:

    VIT (下降)= 0.405V --> 0.3969V 至0.413V (对于 VIT 下降电压阈值精度为+/- 2%)

    VIT (上升)= 0.40881V 至0.4254V (VIT 上升电压阈值精度最大迟滞为+3%)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asha、

    你还有其他问题吗?  如果没有、请单击"已解决"以关闭该主题。  谢谢、祝您好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asha、

    如果没有更新、请 单击"已解决"以关闭该主题。  谢谢、祝您好运!