This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:/BATDRV 栅极波形

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003896/bq24715-batdrv-gate-waveform

器件型号:BQ24715

大家好、

您能否评论一下/BATDRV 的栅极波形是否正常? 向系统添加3A 负载后、纹波将变大、电池状态接近于充满电。
它是否受到输入电压纹波的影响? 因为我们发现 VIN 纹波电压的峰峰值约为2V。  感谢您的支持!

CH1:VIN (19V);CH2:VSYS;CH3:VBAT (3S);CH4:/BATDRV

此致、
Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

     

    为了打开 BATFET、/BATDRV 大约比 SRN 低6V。 由于您的波形中的 VIN、VSYS 和 VBAT 都具有显著的纹波、因此/BATDRV 也具有纹波也不足为奇。

     

    总体而言、纹波似乎是由连接3A 系统负载时的不稳定引起的、而不是/BATDRV 本身的问题。 纹波频率小于10kHz、远低于转换器的开关频率、因此我认为纹波也不是由转换器直接引起的。 您已连接到 VSYS 的负载类型是什么? 它是恒流模式下的3A 电子负载吗?

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    是的、它在 CC 模式下为3A 电子负载。

    此致、

    Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

     

    您能否分享原理图并在不同的负载电流电平(例如1A、2A 和3A)下捕获一些波形、以便我们了解纹波是如何受到影响的? 此外、在为3A 负载供电时、您是否同时为电池充电? 如果是、充电电流是多少?

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

     

    将 e 负载从3A 降低到2A 后、纹波会变小。 仅当它几乎充满电(电量监测计的容量为99%至100%)且快速充电电流设置为1.65A 时、才会出现此问题。  

     

    此致、

    Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

     

    感谢您离线共享原理图。 我们可以通过电子邮件继续讨论。

     

    此致、

    Angelo