This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TUV/VDE 认证

Guru**** 2589235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004575/tps2663-tuv-vde-certification

器件型号:TPS2663

大家好、

我收到了客户询问、我们是否拥有 TPS26632RGET 的 TUV/VDE 认证?  他们需要这些文档才能 完成 BSMI 认证。  

谢谢!  

此致、

Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alfred、

    感谢您与我们联系。 但是 、我们没有针对 TPS26632RGET 的 TUV/VDE 认证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:  

    谢谢! 这一点值得注意。  对于 IEC 62368测试报告,该怎么办  ? 我只能在网上看到认证、但我们还能看到认证的实际测试结果吗? 这是否可以提供给客户?

    谢谢!  

    BR、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alfred、

    请通过电子邮件联系我们以获取 IEC-62368测试报告。

    此致、Rakesh