This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180:LM25180 - SW 波形变得不稳定

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005026/lm25180-lm25180---sw-waveform-becomes-unstable

器件型号:LM25180

目标 Vout 为10V。 VIN 为20V

开关波形在负载< 0.01A 时保持稳定、开关频率为11kHz。

当负载大于0.01A 时、波形变得不稳定。

TI 反激式 IC - LM25180NGUR、但反激式转换器似乎振荡、下面是主要开关波形和原理图。 在这种情况下、您有什么意见或经验吗?

BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    抱歉、我看不到清楚的原理图、但您能尝试在每个输出轨添加47uF 电容器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    也许您可以使用 LM25180快速入门计算器检查您的设计。 这适用于双输出配置、因此只需选择最高功率次级作为起点即可。 这允许选择变压器匝数比和磁感。

    此致、

    Tim