This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792EVM:SDRV 和 ShipFET 有问题

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004853/bq25792evm-problem-with-sdrv-and-shipfet

器件型号:BQ25792EVM

大家好、

          我的充电器在4S 模式下工作正常。 我为 VAC2提供了15.6V 的输入电压。 已使用15.1V 连接电池。 它正在用1A 充电(在快速充电模式下)。 但是、当我在 SDRV 和 ShipFET 闸处连接跳线时、充电突然停止。 请就此向我提供帮助。 当我移除跳线后、充电再次开始。

请就此提供帮助?

SDRV_CTRL=00;表示空闲状态。

提前感谢。

此致、

Malesh Nakka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malesh:

    请告诉我 JP8、JP5和 JP9的状态。 请包括您正在连接的终端位置(1-2或2-3)。 如果您的 ShipFET 是连接到端子 J5的唯一方法、并且您移除了 SDRV 连接、则 J5接头将无法从充电器获取电源。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果  您的问题得到解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

                       感谢您的回答。

               JP5开路、JP8连接到2-3、JP9连接到1-2。

             如果我不是错、我在 ShipFET 中找到了一个旁路二极管。 我认为电源将通过旁路二极管连接到 J5接头(电池)、即使我断开了 JP8 (2-3)连接也是如此。

              案例1:当我未连接 JP8 (全部打开)时,JP5也打开,JP9连接到1-2,在这种情况下,我的充电器正在为电池充电。 我认为电源通过旁路二极管为电池充电。

             CASE2:当我连接了 JP8 (2-3)、JP5开路、JP9连接到1-2时、在这种情况下、我的充电器无法为电池充电。 我对这一案件有疑问。 为什么停止充电?

    请帮帮我。

    谢谢、此致

    Malesh Nakka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malesh:

    您能否在所有寄存器正常工作或不工作时(最好与 Battery Management Studio 配合使用)发送所有寄存器的捕获?

    此外、您的电池电压、稳压电压设置以及在它不工作/不工作时的输入电压是多少?

    谢谢、

    Mike Emanuel