This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340-Q1:TPS55340-Q1能否提供2.2A 的输出电流?

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340-Q1, TPS55340, TPS61088, TPS61288
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003440/tps55340-q1-can-tps55340-q1-provide-2-2a-of-output-current

器件型号:TPS55340-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS55340TPS61088TPS61288

您好!

我将添加一个升压稳压器,通过单节电池生成12V 输出(Vmin = 2.7V,Vmax = 4.2 (充满电)),我们的电流要求为2A 持续电流。 根据 We Bench、当我输入 TPS55340-Q1的值时、它不显示任何设计、并要求通过将 Iout 降低到1A 来改变该值。  

您能否确认我们是否可以使用此稳压器生成2A 电流、或者在其他情况下是否可以使用您可以建议的任何其他解决方案?

此致、

Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    如果您希望从2.7A 输入获得12V 2A、则需要在输入和开关上提供大约10A 的电流。 TPS55340具有5A 开关电流、因此您无法从该器件获取该电流。

    请查看 TPS61088。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    TPS61288是我们目前拥有的最接近的解决方案。