This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:能否在典型电路中添加电容?

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004855/tps61099-can-add-a-capacitance-in-typical-circuit

器件型号:TPS61099

大家好、

输入电压约为3.8V、输出电压为4.2V。 如下图所示、如果添加电容、会影响输出吗? 我可以添加该电容吗?

此致

很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、您好、

    您可以添加该电容器、但要注意 相位裕度。 该电容器将影响环路带宽和 相位裕度、  TPS61099通常不需要该电容器 、因为 IC 旨在实现良好的环路稳定性和 相位裕度。

    此致、

    俞宗怡