This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138PFCEVM-026:UCD3138PFCEVM-026的不同额定值设计。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138PFCEVM-026, UCC28180, UCC28070, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002552/ucd3138pfcevm-026-designing-of-ucd3138pfcevm-026-for-different-ratings

器件型号:UCD3138PFCEVM-026
主题中讨论的其他器件: UCC28180UCC28070UCD3138

UCD3138PFCEVM-026的额定功率为360W。 如何计算/更改此设计的组件(RLC)和固件的值、使其能够在2/2.5kw 下工作?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    2.5KW 远高于360W、无法将 UCD3138PFCEVM-026修改 为2.5KW、不仅需要更改功率级、 还需要新的 PCB 布局。 因此、如果您需要2.5kW PFC、则需要 一个新设计。  需要 根据新硬件调整固件。

    此致、

    Bosheng

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sun 先生的答复 但对于使用 UCD 的2kW 额定输出、如何在 UCD 交错 PFC 原理图视图中的 Fusion Digital Power Studio 中更改设计中相应组件的额定值/值?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Fusion Digital Power Studio 用于环路调优、监控、本身不能用于原理图设计或固件设计。 对于2kW、您需要重新设计整个功率级、包括 EMI 滤波器、电感器、选择新的 MOSFET、升压二极管、 输出电容器等 您还将根据您的硬件编写您赢得的固件。 一个字、您需要一个新设计、UCD EVM 无法针对2kW 进行修改。

    此致、

    Bosheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sun 先生的答复 您能否像对待基于 UCC 的 PFC 一样、使用 UCD31xx 为 PFC 提供 XLS 工具?  此外、您能否为我提供使用 UCD31xx 设计2kW PFC 的相应步骤?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有用于使用 UCD31xx 的 PFC 功率级的 XLS 设计工具、我们假设选择 UCD31xx 的人员是功率级设计专家、但我们只是不熟悉数字控制、而是帮助 他们使用 数字控制器 UCD31xx 进行实施。 由于模拟和数字控制器的功率级是相同的、因此您可以对 UCC28180或 UCC28070使用 XLS 工具、也可以使用第三方提供的任何工具。 如果您对这些工具有疑问、请开始新的 E2E 问题。

    我们确实有应用手册介绍了 UCD3138控制型交错 PFC 固件设计的分步指导:

    https://www.ti.com/lit/an/slua712/slua712.pdf?ts=1622127192768&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUCD3138%253FkeyMatch%253DUCD3138%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN

     

    此致、

    Bosheng