您好、专家、
我们是否可以了解 TPS2352x 设计计算器的每个项目是否都有详细说明。
如果是,请与我们分享。
或者、请帮助在 TPS2352x 设计计算器中解释下一行的详细信息:
第24、25和26行?
第50、51和52行?
第94行?
此致、
黎家祥
现场应用工程师
德州仪器台湾有限公司
O:+886-2-2175-2582
M:+886-909-262-582
电子邮件:Eric Lai @TI.com
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家、
我们是否可以了解 TPS2352x 设计计算器的每个项目是否都有详细说明。
如果是,请与我们分享。
或者、请帮助在 TPS2352x 设计计算器中解释下一行的详细信息:
第24、25和26行?
第50、51和52行?
第94行?
此致、
黎家祥
现场应用工程师
德州仪器台湾有限公司
O:+886-2-2175-2582
M:+886-909-262-582
电子邮件:Eric Lai @TI.com
尊敬的 Eric:
感谢您与我们联系。 请参阅数据表中与第24、25、26、50、51行对应的以下部分、 52和94。
1)第24和25行:第 8.3.1节电流限制、
2)第26行:第 9.2.2.2节选择软启动设置:CSS 和 CSS、VEE、
3)第50行:第8.3.1.1节对 CL 切换阈值进行编程、 第9.2.2.3节选择 VDS 切换阈值、
4)第51行:第 9.2.2.2节选择软启动设置:CSS 和 CSS、VEE、
5) 5)第52行:第 9.2.2.4节:计时器选择、
6)第94行:根据 组件和内部器件阈值容差计算每个器件设置的容差/变化。 分析误差的常见方法有两种。 一种是最坏的情况、这会增加所有误差源、另一种是均方根(RMS)、不太保守。 当误差源是独立的时、使用 RMS 方法可提供更准确的容差统计视图。
请注意、第24行和第25行的描述 是无意交换的。 第24行和第25行的描述应 分别为"ILIM (低 VDS)"和"ILIM (高 VDS)"。 如果您对设计计算器有任何疑问、欢迎随时与我们联系。