This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:获得 EMI 峰值

Guru**** 2509135 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004349/bq24192-getting-the-emi-peak

器件型号:BQ24192

大家好、团队、

我们在产品中使用了 BQ24192。

目前、我们正在进行 PTCRB 测试、但未通过 TIS 测试。 我们怀疑电池充电器可能是这里的问题。

我测量了开关频率、发现下降沿有振铃。

我在此附上原理图和布局快照。

有时、我还会得到这种类型的开关波形。

这是我通过 BQ24192获得的 EMI 峰值。

让我们知道改善 EMI 结果的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!

    上升沿之前和下降沿之后的电压短降是同步开关转换器的特性、这是预期行为。

    您链接的原始线程提供了我将向您提供的所有相同建议。 您是否已经遵循了那里的指导?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    是的、我们遵循了所有建议、但结果没有得到很大改善。

    请您提供另一个建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!

    给出的建议应该有助于消除 EMI、您应该在充电器周围有一个金属屏蔽层以及一个屏蔽式电感器。 过孔拼接和屏蔽以及闭合去耦电容器也会有所帮助。 如另一篇文章中所述、无法消除开关频率周围的 EMI。

    您捕获的另一种模式应该是充电器的 PFM 模式。

    此致、

    Wyatt Keller