请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2576 您好!
我有一个 LM2576 (TO-220)、它发热很大。 但是、根据数据表的计算、它的热量不应太高、因为负载需要300mA 的电流。 因此我决定放置一个散热器,我注意到 rthjc>rthja,所以如果我放置一个散热器,它将根据这些数据加热得更多。 是数据表中的错误、还是我不了解如何计算热阻。
设计:
数据表:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.