This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36520:LMR36520

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004375/lmr36520-lmr36520

器件型号:LMR36520

你(们)好

我有一个采用 LMR36520FADDAR 的降压转换器设计。

 设计的输入电压介于17V 至65V 之间。

 设计的输出电压为5.15V、10W。

  问题是 、输出端存在电压尖峰、频率约为4.5Khz 、峰峰值 为40毫伏。  (我的测试负载恒定约为500毫安)。

我还检查 了开关的输出电压(芯片上的引脚8)、它看起来正常、美观且干净、开关频率为400kHz。

我  不知道 该开关噪声来自哪里。

我附加 了原理图设计、  输出 纹波 电压的示波器测量和 开关输出的示波器测量(芯片的引脚8)。

谢谢。

Schematic designRipple voltage measurementMeasurement at the switch output (pin 8)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能否测量电感器电流并查看其是否与4.5K 纹波相关? 您是否有任何其他电路可与 LMR36520搭配使用?

    谢谢