请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL750L 尊敬的专家:
我的客户正在考虑使用 TL750C 并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
----
(1)工作温度范围为0 - 125deg、原因是什么
TL750C 的工作温度范围未指定为0°C 或更低。
请告诉我原因是什么。
(2)在-30°C 下使用时、预计将执行哪种操作?
它是否工作不正常?
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一